02.05.2015 21:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061) |
Lithiumbatterien müssen depassiviert werden. Hier mal ein Link: https://support.industry.siemens.com/cs/document/153047?lc=de-WW Der wird zwar nicht zu 100% auf deine Lithiumbatterie zu treffen, gibt dir aber die Richtung vor. Lithiumbatterien müssen vor ihrem ersten Einsatz "geweckt" werden. Durch das Einlagern passivieren sie sich, es bilden sich Übergangswiderstände. Beim Depassivieren durch eine gezielte höhere Stromentnahme werden diese Übergangswiderstände beseitigt. |
04.05.2015 11:41 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Hilfe ! Das Batteriesymbol ist aber auch klein |
Folgen Sie uns auf