14.03.2012 14:11 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo SBaumeister, die Einträge die Du hier hast hängen alle direkt mit Deinem Profibus zusammen. Diese können z.B. durch Verdrahtungsfehler, Störungen von Außen (EMV) oder auch "Problemchen" in der Projektierung verursacht sein. Sind denn alle Stationen in einem Step 7 Projekt? Oder über meherere Projekte verteilt Um rauszufinden, was tatsächlich auf dem Bus los ist bietet sich ein Busmonitor an. Da kannst Du z.B. den Amprolyzer mal ausprobieren. In der Hilfe in der NCM Diagnose sollte Details zu den Fehlern stehen. Schau doch da nochmal rein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe können die Zähler doch auch zurück gesetzt werden. Oder? Dann erkennst Du relativ schnell, ob neue Einträge hinzukommen oder ob es wirklich alles aus der Vergangenheit ist. Wenn Du weitere herausgefunden hast bin ich gespannt auf Deine Rückmeldung. Viel Erfolg Sabine |
15.03.2012 23:06 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo SBaumeister, versuche doch mal gegen das Blinken des CP's eine neuer Firmware aufzuspielen. Die hier habe ich noch gefunden: Neue Firmware V3.2 für CP 443-5 Basic (6GK7443-5FX01-0XE0) Kannst Du noch ein paar Screenshots machen wenn Du wieder drauf kommst? Interessant wären auch die eingestellten Busparameter denke ich. Kannst Du die von mir angesprochene Busaufzeichnung machen? Da sieht man dann einfach was tatsächlich am Bus los ist. Wenn Du von FDL-Verbindungen sprichst, schau Dir doch auch mal den Status an der Verbindungen. Findest Du auch in der Diagnose. Wird im Programm eine Fehlerauswertung an den Bausteinen gemacht? Schau da doch bitte auch mal auf den Status ob das Programm was mitkriegt von Verbindungsschwierigkeiten. Viel Erfolg Sabine |
16.03.2012 07:19 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Da will ich auch noch kurz meinen Senf zu geben: Da die Parameter für die S5 ja nicht mittels NetPro eingestellt werden, sollte auf jeden fall nochmal in der S5 Software geprüft werden ob die Einstellungen mit denen auf der S7 Seite übereinstimmen. Es ist auch so, das in Step7 und dem S5 COM Paket für einige Einstellwerte unterschiedliche Einheiten verwendet werden, da muss erst noch mal umgerechnet werden. Evt. auch einen Screenshot von der S5 Seite einstellen? Gruß, JM. An Sabine: Istes noch so, das der Amprolyzer nur mit der CP5611 zusammen arbeitet? Gruß, Jürgen. |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 16.03.2012 07:24 |
|
16.03.2012 07:57 | |
Beigetreten: 09.02.2009 Letzter Bes: 03.11.2022 Beiträge: 56 Bewertung: (0) |
@ Hulzhex: Firmware aufspielen ist momentan leider nicht möglich Die erwähnte Diagnose sollte dann an einem PC, der an besagtem Bus hängt installiert sein, mit CP5611, oder? Wir haben einen Profibus-Diagnosetester von Softing BC-600PB, kennt den jemand? Hab damit schon Diagnose durchgeführt, werd aber leider auch nicht richtig schlau daraus. Hab eine Telegrammaufzeichnung, mit roten Einträgen, aber dass so gut wie jeden Zyklus paar mal. Siehe Anhang Die FDL-Verbindungen hab ich schon kontrolliert, laut NCM Status OK Fehlerauswertung wird nicht gemacht @ IBN-Service: Die S5 - Verbindung läuft nur voneinem extra CPder Master-SPS zur S5, über einen eigenen Bus, der hat eigentlich mit den anderen nix zu tun. DateianhangPB-Diag_NS_Telegrammaufzeichnungen_120312.zip (93 Downloads) |
16.03.2012 10:04 | |
Beigetreten: 09.02.2009 Letzter Bes: 03.11.2022 Beiträge: 56 Bewertung: (0) |
Teilnehmer 32 und 36 sind Einzelplatz-Bedienstationen und 6 und 2 sind SPSen Die Bedienstationen sind nicht im Netpro, nur die SPSen. Hab versucht es übersichtlicher zu machen, aber naja... Busabschluss sind vorhanden. Die SPSén sind alle nebeneinander, sprich auf eine Länge von 5m, nur die Rechner für die Bedienstationen sind in einem Nebengebäude, also das andere Ende des Busses. Entfernung vielleicht 60m. Wir haben den Busaufbau schonmal kontrolliert, diverse Stecker erneuertund umgebaut, sprich Wege verkürzt... DateianhangWinCC_Profibus_NS__Netpro_160312.zip (107 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: SBaumeister am: 16.03.2012 10:07 |
|
Folgen Sie uns auf