07.05.2019 21:35 | |
Beiträge: 61 Bewertung: (0) |
Hallo AutoGen_239805, ich würde mal schätzen, das das Urlöschen nicht korrekt abgelaufen bzw. beendet wurde. Heisst der Ablauf war nicht erfolgreich und die Standardwerte können nicht komplett geladen werden. Die Reihenfolge beim Urlöschen muss eingehalten werden. Wenn Du das auf 3 verschiedenen NCU`s hast, ist das sicher kein Fehler der Steuerung. Kann mich da auch täuschen, klingt aber eher unwahrscheinlich. Wo nimmst Du jetzt die 1 Hz her? Hast Du die Zeit gestoppt? Und blinkt es dauerhaft oder hört es nach einiger Zeit auf? Läuft denn das PLC-Programm überhaupt an? Nicht das die SPS nur auf Halt oder Stop steht, weil dann leuchtet auch was im Takt? (Halt PR = 0,5 Hz, Stop PR = 2 Hz) Welche Fehlermeldungen erscheinen denn auf der HMI? Bei PR oder PS sollte zumindest eine "Step 7 Analyse erforderlich" angezeigt werden. Ist denn der Kommunikationsfehler zur HMI behoben durch den Tausch der Komponenten? Warum wurde überhaupt getauscht, bei einem Kommunikationsfehler? War die Schnittstelle defekt bei der NCU und wie wurde das festgestellt? Ja, so aus der Ferne ist es da schwer zu beurteilen wie der genaue Zustand der Steuerung ist. Grüsse Aber, eine ausführliche Beschreibung zum Urlöschen findest Du hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/28518260 |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/08/2019 11:49:30Optimized link. |
|
Folgen Sie uns auf