26.02.2018 15:37 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, da kannst du zum Beispiel die Geräte der Fa. HMS (X-Gateway) einsetzen. Mfg |
27.02.2018 07:10 | |
Beigetreten: 19.03.2015 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 59 Bewertung: (2) |
Danke mm76, bin gestern abend beim stöbern auf diesen Beitrag gestoßen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/101495058 Diese Variante hat den Scharm, dass man darüber noch andere Kommunikationsarten aufbauen kann.
Jedoch realisieren wir die Fernwartung direkt via Ethernet. Ist das mit beiden Varianten möglich? Bei dem CM1242-5 müsste ja S7-Routing definiert werden. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 27.02.2018 08:59:59Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf