20.02.2016 18:40 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen. Ich will die Logo App nutzen, um genauer zu sagen will ich mit der App parallel etwas ansteuern was es schon schon gibt. Als Beispiel habe ich einen "richtigen taster" der direkt an der logo ist. der schaltet wiederum das RS Relais, ganz einfache sache. Nun komm ich und will TASTENT in der App das selbe können, Aber soweit wie ich mich belesen bzw herumgetüftelt habe, kann man nur die zustände schalten. also links auf 1 und rechts auf 0. zum beispiel Ich mein soweit funktioniert das ja alles wie ich das aufgebaut habe. aber wenn ich über den richtigen taster ein schalte, also einmal drücke und danach auf den handy auf EIN drücke, geht es ja wieder aus. klar! sooooooooooo und wenn ich jetzt auf AUS drücke, geht es wieder an!!! Das heißt am ende will ich zum Bleistift mit den Handy Ein schalten und mit den normalen Taster wieder aus, und natürlich umgedreht! Versteht ihr mein Problem?? : ) solange wie ich nur auf den handy bediene oder nur über den taster ist alles i.O. Habt ihr eine idee?? DateianhangWinRAR-ZIP-Archiv (neu).zip (48 Downloads) |
Folgen Sie uns auf