14.02.2013 18:50 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Servus, zu dem Thema Datenaustausch habe ich die PPT aus dem Beitrag von McMuffin durchgearbeitet, die Beispiel Logo 0BA7 der Siemens (eine PDF und Prog.) geprüft und das Forum durchgeackert. Leider stehe ich vor dem Problem der Blockverwendung im Programm, Paramter-VM-Zuordnung zwischen einer Master LOGO, eines Slave LOGO und einem HMI. Anbei ein Beispiel des Master- und des Slave Programms im Anhang. Die Ethernet Verbindungen von Master und Slave mit den jeweiligen TSAP Werten sind gesetzt. Auch die HMI KTP600 Basic Ethernet Verbindung steht und das HMI schaltet auch die Eingänge der Master Ordnungsgemäß durch und die Ausgänge der LOGO I (Master) Q1 bis Q16 werden geschaltet ( HMI mti WinCC Programmiert und geladen). Über einen Switch kann ich auf alle LOGO und das eine HMI KTP600 ohne Probleme zugreifen. Wie wird der Ausgang NQ1 im Masterprog. auf den Eingang NI2 im Slave durchgeschaltet? Welche VM Parameter sind zu Pflegen. Ist die Verwendung der NQ bzw. NI sinvoll? Sollten nicht besser Merker verwendet werden ? Verwendete Komponenten: 2 x LOGO 24RCE 2 x Erweiterung DM16 24R 2 x Erweiterung DM8 24R 2 x Erweiterung AM2 1 x LOGO Power 1 x KTP600 Basic Color PN 1 x Switch Benötige hierbei eure Hilfe. Sers der Max. DateianhangSlave.zip (128 Downloads) |
14.02.2013 20:15 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Wenn du einfach nur M/S-Betrieb haben möchtest, braucht du nur ein Programm, welches sich auf der M-Logo befindet und arbeitet. Für die S-Logo brauchst du dann kein Programm erstellen. Die ist die einfachste Form der Logo-Vernetzung. Hier findest du z.B. das Master/Slave_Forum-Beispiel Wichtig ist eben, daß die 2. Logo als Slave deklariert ist und die die IP entsprechend eingestelt ist. Diese muß dann in der Master-Logo verwendet werden. |
Folgen Sie uns auf