31.10.2014 12:29 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo Starkstrom-Spezialist, ich würde den TSAP für "Dezentrale Eigenschaften" mit 02.00 definieren, wie auch der TSAP für "Mit OP verbinden". Vielleicht ist das die Lösung deines Problems Gut zu sehen sind die Einstellungen auch nochmal in folgendem FAQ zu LOGO!-HMI-Verbindung: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56348902 Gruß, KM_AS |
03.11.2014 22:23 | |
Beigetreten: 07.03.2007 Letzter Bes: 28.04.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo KM_AS, vielen Dank für die Hinweise, ich werde die Verbindung dementsprechend nochmals konfigurieren. |
Folgen Sie uns auf