23.05.2013 17:58 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo zusammen, es gibt eine neue LOGO! Applikation zum Thema Haussteuerung mit LOGO! 0BA7 über die Master-Slave Kommunikation: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/64143308 Folgende Funktionen können manuell oder automatisch gesteuert werden:
Die Applikation bietet unter anderem folgende Features: -Bedienung über Taster und LOGO! TD
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
23.05.2013 20:46 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo KM_AS, Danke. Ich möchte anmerken, dass auf diese Applikationsbeispiele "LOGO! Set 9 und Set 10" bereite im Rahmen des Beitrages "Beispiele zur LOGO! 0BA7" hingewiesen wurde. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf