10.04.2014 08:48 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, Hab mal wegen dem TDE nachgefragt. das TDE hat die gleiche Spannugsversorgung wie das TD. 12/24V DC oder 24V AC. Gruss Helmut
|
10.04.2014 10:57 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Haben die am Siemensstand auch gesagt wann genau die Logo auf dem Markt kommt? Gruß Alex
|
10.04.2014 12:38 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 128 Bewertung: (2) |
gut ding will weile haben :D |
11.04.2014 22:16 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Da werden dann einige 0ba7 Günstig zu bekommen sein :-D |
14.04.2014 19:53 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Die neue Logikmodul Generation
Edit: Siehe auch hier.... https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/Seiten/produktankuendigung.aspx |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 14.04.2014 19:54 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
14.04.2014 21:44 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 318 Bewertung: (7) |
Hallo Ram-Brand Kann man ein Textdisplay TDE auch an einer Logo! 0BA7 betreiben? Hagarten |
15.04.2014 07:53 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, nein, das TD und TDE geht nur an der jeweiligen LOGO!. Also TD nur bis LOGO! 0BA7, TDE nur ab LOGO! 8. Gruß Helmut |
Folgen Sie uns auf