11.11.2010 04:44 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Keine Erfahrung mit Logo und dann so ein großes Projekt? PT100 nur mit Modul AM2 PT100 bzw das neue RTD (Pt100 / Pt1000). Entweder 3 oder 4 Stk, je nach dem was für ein Basis-Modul gewählt wird. Es gibt Basis-Module mit 2/4 analogen Eingängen oder welche ohne. Für die Mischer wären Module mit Transistorausgänge vn Vorteil, wegen der teilweise kurzen Schaltzeiten. Bei 3 Mischern wären das 3 Module, oder halt ein Basis-Module mit 4 Transistorausgängen. Dann würde man nur noch 1 Trans.Modul benötigen. Es gibt seit kurzem das Basis Modul mit Transistorausgängen und endlich mit int. Uhr. Betel hat eine Mischerrsteuerung entwickelt, schau mal mit der Such-Funktion. Lade dir mal das aktuelle Logo-Handbuch und schau im Kapitel Maximalausbau (Seite 26) nach. Im Handbuch werden auch viele andere Fragen geklärt.... z.B. tech. Daten zu Modulen, etc. |
21.11.2010 11:43 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Es gibt hier im Forum Bastellösungen um einen NTC an die Logo anzuklemmen... Man kann aber auch mit einem analogen Multiplexer ( z.B. Rinck Elektronik ) arbeiten, wo man 16 analoge Werte/Sensoren auf einen Ausgang bekommt. Diesen kann man dann über Umformer auf 0..10V an einen Logo 0..10V-Eingang senden. Zwischen den 16 Kanälen wird mit 4-Bit-Technik umgeschaltet bzw. gespeichert. Dies geht aber auch mit einem Relais und Wechslerkontakt, da wechselt man zwischen 2 analogen Werte oder Fühlern. Opatzki hatte irgendwo mal den Vorschlag gemacht, glaub ich. Ohne Hilfsmittel bist du bei der Logo mit 8 analogen Eingängen am Ende. Mußt also schon wissen, was du möchtest und evtl. Änderungen/Erweiterungen einplanen. Ist aber auch eine Kostenfrage ( 1 MUX 90.- gegen 3 RTD-Modul á >100.- ) Ich persöhnlich will unsere Heizungsanlage auf den MUX von Rinck umbauen und mit Pt1000 an einem RTD-Modul arbeiten. Evtl aber über nen Umformer auf 0..10V und an einen analogen Basis-Modul Eingang. So kann ich alle 3 Pt100-Module + 2 Kanal-Umformer ausbauen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf