Industry Online Support
Technical Forum
21.11.2010 11:43 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Es gibt hier im Forum Bastellösungen um einen NTC an die Logo anzuklemmen... Man kann aber auch mit einem analogen Multiplexer ( z.B. Rinck Elektronik ) arbeiten, wo man 16 analoge Werte/Sensoren auf einen Ausgang bekommt. Diesen kann man dann über Umformer auf 0..10V an einen Logo 0..10V-Eingang senden. Zwischen den 16 Kanälen wird mit 4-Bit-Technik umgeschaltet bzw. gespeichert. Dies geht aber auch mit einem Relais und Wechslerkontakt, da wechselt man zwischen 2 analogen Werte oder Fühlern. Opatzki hatte irgendwo mal den Vorschlag gemacht, glaub ich. Ohne Hilfsmittel bist du bei der Logo mit 8 analogen Eingängen am Ende. Mußt also schon wissen, was du möchtest und evtl. Änderungen/Erweiterungen einplanen. Ist aber auch eine Kostenfrage ( 1 MUX 90.- gegen 3 RTD-Modul á >100.- ) Ich persöhnlich will unsere Heizungsanlage auf den MUX von Rinck umbauen und mit Pt1000 an einem RTD-Modul arbeiten. Evtl aber über nen Umformer auf 0..10V und an einen analogen Basis-Modul Eingang. So kann ich alle 3 Pt100-Module + 2 Kanal-Umformer ausbauen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf