08.12.2011 19:55 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Möglich ist dies auf alle Fälle. Notaus ist ja normaler Weise "drahtbruchsicher" verdrahtet/verschaltet, heißt also Notaus betätigt = Spannung unterbrochen. Verbinde den I2 (für Simulation als Schalter deklarieren) mit dem B002. Oder soll bei Notaus auch der Q1 mit ausgehen? Edit: Würde es aber doch ein wenig anders machen. Denn der S1 scheint ein Schalter zu sein, würde heißen, daß wenn der Notaus wieder raus gezogen wird daß deine Ausgänge sofort wieder beschaltet sind.... Gefahr bringende Bewegung vom Motor ? Nochmal Edit: Im Anhang mal eine einfache Lösung wie ich ansetzen würde. DateianhangChrisebel.zip (208 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 09.12.2011 04:10Dateinamen geändert Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 08.12.2011 20:09Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 08.12.2011 20:03 |
|
Folgen Sie uns auf