03.05.2018 08:50 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 238 Bewertung: (25) |
Hallo an die Mitstreiter. Für den effektiven Einsatz bei der Inbetriebnahme der SINUMERIK 840D SL nutze ich den Editor notepad++. Hierfür kann ich zum einen die G-Code XML Sprachdefinition für syntax highlighting anbieten. Weiterhin habe ich mit dem Python-Plugin zwei Scripte erstellt. Das erste Script löscht die NC_Zeilennummerierung "N1000" und ein weiteres Script fügt diese nach dem Löschen wieder neu ein. Startwert und Schrittweite sind einstellbar. Gruß Dateianhangnotepad++.zip (924 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jonny9 am: 03.05.2018 08:52:12 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich9 Benutzer |
04.05.2018 08:05 | |
Beiträge: 531 Bewertung: (34) |
Interessante Lösung ist es aber nicht komfortabler mit Sinutrain zu arbeiten. Dort hat man auch die Hilfe zur Verfügung? |
14.05.2018 13:07 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 238 Bewertung: (25) |
Hab ich noch nie getan. Schau ich mir mal an. |
15.05.2018 08:03 | |
Beiträge: 531 Bewertung: (34) |
CNC4You ist aber bekannt? Dort gibt es auch die Trialversion von Sinutrain mit einer 3 Achsmaschine. |
Folgen Sie uns auf