25.10.2016 14:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.02.2021 Beiträge: 21486 Bewertung:
|
Es ist einfacher, wenn du ein Netzwerkprojekt erstellst. Dort fügst du in der Netzwerkansicht deine LOGO!s ein und vergibst Ihnen sofort die IP-Adressen. Siehe angehangenes Video. DateianhangAshampoo_Snap_2016.10.25_14h05m33s_002_.wmv (17 Downloads) |
25.10.2016 15:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.02.2021 Beiträge: 21486 Bewertung:
|
Hatte ich ja gerade auch geschrieben. Du kannst mit der 0BA7 keine Netzwerkausgänge zu einem HMI schicken. Netzwerkausgänge gehen nur zu einer 0BA7-Slave. Das war auch schon bei LSC V7 so, das hat nichts mit V8.0 oder V8.1 zu tun. Was machen kannst: Du den Zustand von digitalen Merkern und digitalen Ausgängen im HMI anzeigen, weil diese feste Plätze im VM-Bereich haben. Auf diesen Bereich hast du aber in der LOGO! keinen Zugriff, weil die VM-Adressen größer 851 sind. Siehe Anhang. DateianhangLOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe 2014_06 Seiten 100+111.pdf (11 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf