06.04.2015 14:04 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 237 Bewertung: (1) |
Hallo, habe eine 0BA6 mit 4 Relaysausgängen, >Ein Zusatzmodul mit 8 Transistorausgängen an das Basismodul gereiht und an das Modul das PT 100 Modul angesteckt ( Basis --> Transistor --> PT 100 Modul ). Problem: Irgendwie funktionieren die kompletten Analogeingänge nicht richtig ! I7 und I8 mit AL1 und AL2 Programmiert je mit ca. 3 Volt + DC belegt ( Trafo Sicherung fliegt ). PT100 AMR Modul als AL 5 und AL 6 konfiguriert ( Fehlerhafte Anzeige mit ca. 8°C vom tatsächlichen Wert )... P.S. Habe nun nach Handbuch 2 AI drin und als Eingangsnummer die 2 Spannungseingänge I7 und I8 = AL1 und AL2, ___ Al 3 und AL4 das Analogmodul. Auch keine funktion :-( Was mach ich hier nur Falsch ? Anbei das Programm ( Entwurf ). Viele Grüße Wolfgang DateianhangTestprogramm.zip (59 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Wolfgang P. am: 06.04.2015 14:23:05 |
|
06.04.2015 14:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201) |
Was sind das für Druckaufnehmer? Schreibe mal den Typ auf. Wie hast du sie angeschlosssen? |
06.04.2015 16:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33810 Bewertung: (4201) |
Danke für das Feedback. |
Folgen Sie uns auf