27.05.2009 12:26 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hi, ich habe eine 414-4H (bzw. zwei). Ich denke nicht, dass der Merkerbereich dabei ein Problem ist, ich kann ca. 65.000 anlegen und habe keine 40. Ich habe das Problem inzwischen auch schon etwas mehr eingekreist. Es liegt in meinem OB1. Anscheinend ruft er mir dort einen Programmteil auf, mit dem ich die Steuerung eigentlich nur nach dem Neustart reseten und initiiern will. Eigentlich sollte er das nach er es einmal ausgeführt hat übersprigen, tut es aber offensichtlich nicht. Woran kann das liegen? |
27.05.2009 12:34 | |
Beigetreten: 06.03.2006 Letzter Bes: 16.04.2024 Beiträge: 369 Bewertung: (101) |
Also eigentlich machen Computer nur die Fehler, die mühsam reinprogrammiert worden sind Gib uns doch mal den Teil des OB1, der die Reset-Funktionen "eigentlich" nur ein Mal aufrufen soll. Ohne das Programm zu sehen, können wir schlecht sagen, wo der Fehler ist Viele Grüße Thomas |
Folgen Sie uns auf