20.02.2016 19:08 | |
Beiträge: 175 Bewertung: (13) |
Hallo,
Grundsätzlich funktioniert das auch, jedoch nur genau 1 mal je Interfacemodul. Der Baustein wird ohne Fehler abgeschlossen und die Konfiguration ist korrekt aktiviert. Bei einem erneuten Aufruf wird am Statusausgang die Fehlernummer 8253. Diese wird vom verwendeten Baustein Serialize generiert und bedeutet laut Hilfe: "Am Parameter DEST_ARRAY steht nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung.". Ich kann mit dieser Meldung nicht all zu viel anfangen, da ich den Baustein OH_CONFIG_CTRL nicht erstellt habe. Muss ich irgendeine Vorgehensweise beim Aufruf beachten um den Baustein Serialize zu initialisieren oder der Gleichen? Danke im Voraus. Verwendete Software: - TIA Step7 V13 SP1 Upd.7 Verwendete Hardware: - CPU 1510SP-1 PN FW 1.8.3 (MLFB: 6ES7510-1DJ01-0AB0) - IM 155-6 PN ST FW V3.3 (MLFB: 6ES7 155-6AU00-0BN0) Gruß 5p1k3 |
Folgen Sie uns auf