21.03.2014 02:31 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (2) |
Hallo zusammen, da sich abzeichnet, das meine alte BA2 in kürze frei wird, wollte ich meine betagte 3-Leiter Treppenlichtschaltung ersetzen. Da ich hier nicht renovieren will und z.Zt. einen Theben Elpa9 drin habe dachte ich, tausche das Ding gegen die Logo und du bekommst ein wenig mehr Komfort... Die Diskussion hier im Formum habe ich nachgelesen, ein User hatte die gleiche Frage, aber es wurde nie final beantwortet ... Ich habe nun mal versucht das ganze zu entwerfen und ggf. kann sich einer von euch das mal ansehen ob es der richtige Ansatz ist oder ob ich völlig daneben liege. Was will ich erreichen: Bisher kann man nur einmal das Lich antasten und dann geht es ohne Vorwarnung und ohne Nachtastenmöglichkeit wieder aus. Mit der Logo möchte ich lediglich die Warnung dazwischen bringen: Einschaltzeit, Warnzeit ca.1 Sekunde aus, dann x Sekunden Nachlauf. Nachtasten geht ja nicht, weil der Impuls immer parallel anliegt... Freue mich auf eure Meinung Grüße Hardy PS: Es sid zwei Schaltungen, einmal 2 Timer parallel mit Summenzeiten und einmal hintereinander, was ggf. angenemer einszustellen ist. Dateianhangtheben_elpa9_ba2.zip (42 Downloads) |
21.03.2014 07:15 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Vielleicht hilft Dir das... Programm kommt in nächsten Posting. |
21.03.2014 07:15 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und hier noch das Programm.
DateianhangTreppenhauslicht.zip (38 Downloads) |
21.03.2014 10:04 | |
Beigetreten: 02.01.2007 Letzter Bes: 18.10.2023 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Schau dir mal die Schaltung von dem Elpa 9 an!! Du must dann die Drähte neu einziehen, da ja dein Drückerdraht und Lampendraht derselbe Draht ist. Anderl DateianhangElpa9.pdf (51 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf