14.09.2015 09:39 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Fehlerdiagnose einer Logo-Steuerung wurde ein Laptop ohne Netzwerkanbindung mit LogoSoft Comfort V6 angeschlossen. Die Online-Überwachung war nicht möglich: Fehler: Logo Soft V7 erforderlich.
Leider steht im download nur noch das Upgrade auf V8 zur Verfügung.
Die V8 ist a) gänzlich anders aufgebaut als die bisherigen und scheint b) keine Möglichkeit der Online-Überwachung mehr zu haben. Damit ist die V8 nicht für diesen Einsatz geeignet.
Können Sie mir das Upgrade auf V7 zur Verfügung stellen? Wir benötigen die Online-Überwachung per direkt angeschlossenem Laptop dringend.
Besten Dank. Dr.-Ing. Stefan Holzer ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 14.09.2015 10:32:42Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.09.2015 09:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
Beim Online Beobachten und/oder Programm übertragen/laden muss man die entsprechende Schnittstellenauswahl beachten. Standardmäßig gibt die LOGO! Software immer die zuletzt benutzte Ethernetschnittstelle vor. Bitte angehangenes Video anschauen, dort wird das Laden des Programm sowie das Online-Beobachten über Logo-Kabel gezeigt. DateianhangAufnahme_2015_09_14_09_51_14_37.zip (60 Downloads) |
14.09.2015 15:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
Ja, da gab es hier schon mal ein Thema zu. Das Ergebnis war, dass die Schnittstelle dann aber permanent umgestellt ist auf das Kabel und sich nicht mehr umstellen lässt. Der User motmonti hat dies seiner Zeit vorgestellt. Im Benutzerverzeichnis gibt es einen Ordner ".LOGOComfort8.0", welcher eine Datei namens "Application.ini". Dort gibt es einen Eintrag "ConfirmBeforeComm=true". Wird statt true der Wert false eingetragen, gibt es eine feste Schnittstellenzuweisung, und zwar die Schnittstelle, welche vor dem Ändern zuletzt ausgewählt war. Die Auswahl entfällt dann. Wird die der Wert wieder auf true gesetzt, erfolgt wieder die normale Schnittstellenstellenauswahl. |
14.09.2015 15:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
Hier noch der Link zu dem damaligen Topic: |
Folgen Sie uns auf