09.01.2012 14:31 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Hallo, |
09.01.2012 16:13 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Könntest du vlt. dein Programm hier mal reinstellen? Könnte es dann mal bei mir testen. |
10.01.2012 10:51 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Im moment kann ich nicht zugreifen auf die Steuerung aber ich kann mich an nicht mehr errinnern als das die Übertragung erfolgreich war. Stand zumindestens als text da. Die Programmierung stelle ich ein, hoffe der Fehler kann gefunden werden, wobei ich den fehler bei der selben Logo schon mal hatte mit einer einfacherren steuerung. Grüße DateianhangNeuerOrdner.zip (147 Downloads) |
10.01.2012 10:53 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Hallo Mc Muffin, das Programm habe ich reingestellt. DateianhangNeuerOrdner.zip (167 Downloads) |
Folgen Sie uns auf