05.07.2012 00:48 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hi agental, So, in this link (about PC adapter) you can get informations about PC adapter cable and in this other link (Firmware and Driver) you can download the firmware and driver for PC adapter cable. I hope this helps ! Best Regards. Marciel Fernandes |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.07.2012 08:56 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Nein ich brauche keinen Treiber für den Adapter, sondern den Treiber für die direkte MPI-Verbindung. Wer kann mir da bitte helfen? Vielen Dank im Voraus! |
05.07.2012 11:56 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Verrate uns doch mal, ob du ein Notebook oder ein PG hast.... |
05.07.2012 12:08 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Ich habe einen PG mit installiertem Simatic Manager (Version: V5.5+SP2, Ausgabestand K5.5.2.0), XP-Professional. |
05.07.2012 13:27 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Der Link hat mir leider nicht weiter geholfen... Was ist zu machen, wenn der CP5611-Treiber unter Geräte-Manager rot durchgestrichen ist (siehe Anhang)??? |
Folgen Sie uns auf