01.09.2010 17:45 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Dezi, OK, versuchen Wir es mal so herum. Würdest Du mal eine Variable im OPC Scout anlegen die auf den gleichen Daten oder E/A Bereich zeigt wie bei der SICAM PAS Software? Was siehst Du? Viele Grüße J_Bell |
02.09.2010 13:13 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (2) |
Hallo, DateianhangOPC_Scout.zip (147 Downloads) |
02.09.2010 15:08 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Dezi, ich muß gestehen, ich weiß nicht ob das mit dem "müssten" so zutrifft. Ich habe mal versucht das über den Beispiel Excel Client zu reproduzieren und habe es nicht hin bekommen. Hast Du mal einen Support Request deswegen in Erwägung gezogen? Viele Grüße J_Bell |
02.09.2010 16:59 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (2) |
Hallo J ich habe mal auf einem anderen rechner den Demo-Server von SIMATIC NET eingeschaltet um zu verdeutlichen was ich meine. Siehe Anhang Die variablen (Items) sind in einem OPC Client sichtbar, hier zum Beispiel im OPC_Da_Sample Client und im OPC Scout. So war es auf meiner Kundenanlage auch bis ich irgend einen Mist gebaut habe. DateianhangOPC_Data_visible.zip (103 Downloads) |
03.09.2010 10:26 | |
Beigetreten: 12.09.2006 Letzter Bes: 05.10.2023 Beiträge: 57 Bewertung: (7) |
Hallo Dezi, die S7-Items werden in dieser Text-Datei abgelegt: scores7.txt. Suche nach dieser Datei auf c:, allerdings musst du vorher im Explorer die Ansicht von versteckten und Systemdateien erlauben. Im allgemeinen ist die Datei unter: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Siemens\SIMATIC.NET\opc2\binS7 zu finden. Unter dem Verbindungsnamen der S7-Verbidnung, die du unter Netpro projektiert hast, sind die Items aufgelistet. Wenn man nun eine neue Verbindung projektiert, dann werden die Item-Namen einer anderen Verbidnung nicht übernommen. Du musst dann über copy und paste de txt-Datei händisch ändern. Danach werden die Items auch angezeigt. Grüße Sir John |
03.09.2010 11:35 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (2) |
Sir John, vielen Dank, das war genau die Information die ich brauchte. Datei gefunden, ist leer. Natürlich wirft das jetzt 2 Fragen auf: 1) Die Datei wurde an dem besagten schwarzen Tag zuletzt geändert, aber durch wen oder was? eigentlich wurde die ganze SIMATIC.NET Welt gar nicht angefasst, sondern nur der SICAM PAS OPC Client. 2) Wie sind die Items ursprünglich in die Datei gekommen (die *.xdb Datei enthält die Items nicht), und lässt sich dieser Schritt wiederholen ? |
03.09.2010 13:41 | |
Beigetreten: 12.09.2006 Letzter Bes: 05.10.2023 Beiträge: 57 Bewertung: (7) |
Hi Dezi, wenn Simatic Net neu installiert wird, dann wird im allgemeinen diese S7score-datei auch neu installiert. Diese Datei wird beschrieben, wenn mit dem "alten" OPC-Scout, der auch mit installiert wird, Items definiert werden. Der neue OPC-Scout V10 finde ich persönlich für OPC DA nicht so passend, zumal der Schwierigkeiten macht, wenn ich den OPC-Server von einem entfernten PC aus erreichen möchte. Da stellt sich der alte OPC-Scout nciht ganz so zickig an. Also: Die besagte Datei wird vom alten scout immer dann beschrieben, wenn ich ein Item unter dem alten scout definiere. Solange ich die Simatic Net-Software nicht neu installiere, bleibt diese Datei erhalten und wird immer größer. Für jede unter Netproprojektierte Verbindung wird ein Eintrag vorgenommen und u.U. definierte Items dort unter den jeweiligen Verbindungsnamen abgelegt. Mit Notepad kann man selber diese Datei verändern. Aber vorsicht: Ändert man an falscher Stelle, kann das Verhalten des OPC-Servers mit beeinflusst werden ! Tip: Unter dem alten OPC-Scout Items definieren. Dann haste die Syntax gleich in der Scores7-Datei und kannst dann diese dann kopieren und anpassen. Grüße Sir John |
Folgen Sie uns auf