10.04.2012 10:20 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo, hier findest du eine Anleitung wie Symbolik für den OPC Server aktiviert wird. Wie werden die in STEP 7 definierten Variablensymbole mit dem SIMATIC NET OPC-Server verwendet? Du erstellst am besten alles mit Step7 und kopierst die Projekte dann auf die PC Stationen und öffnest diese mit NCM, oder du kopierst die XDB Dateien aus dem Step7 Projektordner auf deiner Festplatte im Unterordner XDB. Da gibt es für jede PC Station eine eigene XDB Datei die du dann im Komponenten Konfigurator an den Zielrechnern laden kannst. Die Datei beinhaltet einfach alles was der PC braucht. |
Folgen Sie uns auf