11.07.2017 14:07 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, ich teste aktuell den integrierten OPC UA Server der Simotion ab V4.5. Jedoch gibt es immer wieder eine Fehlermeldung, wenn ich den Server mit dem UaExpert Testclient verbinden will. Die Fehlermeldung lautet: "unable to get local issuer certificate [BadCertificateChainIncomplete] Ich habe schon versucht die vorhandenen Zertifikate der Applikationen an verschiedensten Orten abzulegen, jedoch geht es wohl nicht so einfach. Zur Erklärung der Server der Simotion hat im Ordner "certstore" zwei Ordner. Einmal den Ordner "CA" mit dem Zertifikat "ITDiagRootCA.crt" und der Ordner "servercerts" mit dem Zertifikat "OPCUA.crt". Des weiteren glaube ich die Fehlermeldungen haben auch etwas mit der Revocation List (CRL) zu tun, wie ich diesem thread entnommen habe. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Viele Grüße! DateianhangPictures.zip (117 Downloads) |
Folgen Sie uns auf