24.09.2019 14:25 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich bin Anfänger in diesem Bereich und habe folgendes Problem: Ich möchte die SPS S7-1500 mit dem „KEPServer“ auf meinen Rechner mit OPC UA verbinden. Die Verbindung konnte zwischen Server und SPS hergestellt werden solange in den SPS-Einstellungen der Haken bei „Client-Zertifikate zur Laufzeit automatisch akzeptieren“ gesetzt ist. Bei der Herstellung einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen den Geräten (Haken entfernt) kann keine Verbindung hergestellt werden. (Es wurde nach den Anleitungen die unten angegeben sind vorgegangen.) Fehlermeldungen wird nur beim KEPServer angezeigt. Es gab keine Einträge im Eventlog der SPS. Aufgetretene Fehler-Meldungen im KEPServer:
Welche Möglichkeiten gibt es um die Verbindung trotzdem herzustellen? System:
Dokumente:
Danke im Voraus Beste Grüße Frodo11 |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 09/24/2019 15:50:07Optimized Link. |
|
Folgen Sie uns auf