25.09.2017 15:03 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Allerseits!!! Ich habe vor kurzem begonnen, mich mit Automatisierungstechnik zu befassen, und kann daher wenig bis keine Erfahrung in diesem Bereich vorweisen. Jetzt habe ich folgende Aufgabenstellung: Ich soll die Messdaten eines PAC4200 mit Profibus DP-Erweiterungsmodul über eine CPU 313C-2DP auf einem OP 177B-Panel darstellen. Als Software benutze ich TIA V14. Das Panel ist über MPI und das PAC über Profibus mit der CPU verbunden. Ich kann bereits die wichtigsten Daten auf dem Panel darstellen und auf einer Storage-Card als .csv-Datei abspeichern. Ich habe erfahren, dass man mit diesem Modul auch andere Daten azyklisch auslesen kann, da man nur eine begrenzte Datenmenge im zyklischen Betrieb auswählen kann. Nun ist meine Frage: Gibt es dafür Beispielprojekte oder Ähnliches? Ich habe es bereits mit dem "RDREC"-Baustein versucht, jedoch habe ich nicht so ganz den Durchblick, was ich wie und wo adressieren muss, um an die gewünschten Daten zu kommen und bin nach etwas längerer Recherche auch nicht schlauer geworden Das Ziel wäre, dass ich beim Panel ein Auswahlfeld habe (bereits erledigt), mit welchem ich einen Datensatz auswählen kann, z.B den Datensatz 73 (minimale und maximale Spannungswerte) und dann die Werte in einen DB lade. Ich weiß bereits, dass bei dem Baustein RDREC bei ID die logische Adresse, bei INDEX die Datensatznummer und bei MLEN die Länge des Datensatzes hingehören. Wenn ich jetzt bei ID die Adresse des PAC (4), bei INDEX den Datensatz (73) und bei MLEN die Länge (74 Bytes) hinschreibe, bekomme ich bei STATUS den Wert 16#0070_0000, was laut meiner Interpretation so viel bedeutet wie kein Fehler und keine Datensatzübertragung aktiv. Im Anhang findet ihr die Bedienungsanleitung für das Profibus-Modul. Ich würde mich sehr über ein Beispielprojekt oder über einen guten Rat freuen! Mit freundlichen Grüßen, Kufer Dateianhang125264-an-01-de-SIEMENS_SENTRON_PAC_PROFIBUS_DP_MODUL.pdf (52 Downloads) |
27.09.2017 11:47 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo Kufer, hast du dich auch an den CallBack-Mechanismus gehalten( Kapitel 5.7)? |
27.09.2017 14:15 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Pittiplatsch, hab das Problem gefunden. Ich habe zu viele zyklische Funktionen hinzugefügt. Danke für deine Antworten! Mit freundlichen Grüßen, Kufer |
Folgen Sie uns auf