24.05.2014 08:27 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, jetzt wie kann man den aktuellen Parameterwert fest zuweisen der Schaltung möchte bei B002 z.B. 45 festlegen und das die Zeit bei B001 übernommen wird. Wie geht das denn? Mfg. Thomas Meier
DateianhangZeitschaltung_F_Tasten.zip (38 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 25.05.2014 21:05Neues Thema nach Splitting von /tf/WW/de/Posts/108666#top |
|
24.05.2014 08:42 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Also das könnte vielleicht so gehen wenn das richtig ist? Habe einen Block: ArithmetrischenAnweisung B008 gesetzt und V1 Treppenlichtschalter zugewiesen... siehe zip Mfg. Thomas Meier
DateianhangZeitschaltung_F_Tasten.zip (36 Downloads) |
24.05.2014 09:31 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hier das komplette Beispiel wie man den eingstellten Wert speichert für den Wiederanlauf. B001 Treppenlichtschalter B002 Vor/Rückwärtszähler => B008 B008 Arithmetrischer Anweisung => V1 an B001 Sec. Min ------------------- 100 1:00 200 2:00 siehe zip Mfg. Thomas Meier
DateianhangZeitschaltung_F_Tasten.zip (44 Downloads) |
24.05.2014 20:30 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo tsmeier! Für was ist eigentlich der B007 hinter I1 gut? Der Impulsgeber direkt nach den F-Tasten macht durch die kurze Impulsfolge eine genaue Einstellung schwierig. Ich habe dir das mal geändert, so das Einzelimpulse vom Taster besser erkannt werden. Wird die Taste länger als 1s gedrückt, beginnt das autom. Zählen! DateianhangZeitschaltung_F_Tasten 2.zip (42 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf