25.11.2013 14:16 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, vorab: Ich habe mal das Internet und auch die Siemens hp durchforstet, und es sind immer noch viele Fragen offen. Darum hoffe ich, dass euch meine Anfängerfragen nicht nerven, sondern dass ich hier ein paar brauchbare Antworten erhalte. Mein System besteht aus 1Motor: http://www.ortlieb.net/de/produkte/antriebssysteme/seracc-elektrozylinder/seracc-kh.html 1 Regler: http://drives.lt-i.com/deutsch/produkte/servosysteme/servoone-junior.html S7 1200 C1211C + zusätzlichen Kommunikationsmodul für eine Profibusverbindung zum Regler. 1 Laptop -->Motor->Regler->SPS->Computer Programmieren werde ich das ganze auf TIA, soweit ich herausfinden konnte erfolgt die Paramtetrierung über Systemkonstane(PLC_Variablen)?! Ab diesen Punkt stehe ich an, da nirgendswo irgendwelche Grundlagen zur Parametrierung zur Verfügung steht. Wie sollte ich am besten Vorgehen?Habt ihr welche Tipps bzw. Seiten wo ich dies nachschlagen kann? Motor soll Positionsgeregelt und Geschwindigkeitsgeregel verfahren. Mfg |
28.11.2013 13:05 | |
Beigetreten: 28.11.2013 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Stadi, schau dir doch mal folgende Videos an. Motion Control: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60979063 USS-Protokoll: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60978927 Für die Anbindung eines G120 an die S7-1200 findest du ein Beispiel unter folgendem Link http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/70155469 Vielleicht hilft dir das weiter Gruß |
28.11.2013 13:47 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, anbei noch der Link zu dem Handbuch bezüglich der Programmierung in STEP 7 (TIA Portal): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/77991795?Datakey=47071380 Mit freundlichem Gruß |
29.11.2013 13:49 | |
Beiträge: 215 Bewertung: (6) |
... noch ein Update: die S7-1200 unterstützt Graph 7 nicht, erst die S7-1500. |
Folgen Sie uns auf