01.10.2012 20:21 | |
Beigetreten: 12.03.2009 Letzter Bes: 12.04.2020 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, ich habe eine folgende Aufgabe bekommen eine Parkplatzbeleuchtung soll mit einem an der LOGO einzustellenden Sollwert Ein bzw Ausgeschaltet werden. Der Sensor ist von 0-250 LUX =0-10V. Das einstellen der Parameter sowie das Ein/Ausschalten der Beleuchtung bei dem Abendparameter habe ich mit Hilfe von Beispielen aus dem Forum hinbekommen. Aber jetzt hänge daran das am Morgen die Anlage bei einem niederigen Wert ausgeschaltetet werden soll, könnt Ihr mal über die Schaltung sehen und mir Tips dazu geben wie ich den Knoten in meinen Hirn bzw in der Schaltunglösen kann. Gruß Rolf DateianhangParkplatz Schaltplan1.zip (24 Downloads) |
01.10.2012 21:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 26.01.2021 Beiträge: 4286 Bewertung:
|
Hallo nochmal! So wie im Anhang würde ich mir das Vorstellen! Ich habe mal die F1 und F2 des Textdisplays als Tasten für das Einstellen der Helligkeit gewählt. Natürlich ist jede andere Taste nutzbar. Über die Tasten wird der Zähler zwischen 0 u. 250 auf.- u. abwrts gezählt. Wird die Taste länger als 2s gedrückt, übernimmt der Taktgeber die Impulse zum Zähler. Der Schwellwertschalter erhält den Wert über Verweis als Ein.- u. Ausschaltpunkt. Der Ausgang des Schwellwertschalters geht negiert auf eib AND. Schaltet die Uhr ein und der Schwellwert ist noch nicht erreicht, wird das Licht eingeschaltet. DateianhangParkplatz.zip (21 Downloads) |
02.10.2012 18:21 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 26.01.2021 Beiträge: 4286 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang mal die Variante mit unterschiedlichen Helligkeitswerten für ein und aus. Das geht aber nur mit zwei Schaltuhren, mit denen die Einschaltzeiten für früh und abend getrennt bestimmt werden. Die Ein/Ausschaltverzögerung vor dem Ausgang soll kurze Lichtwechsel (Wolken, Autoscheinwerfer) als Auslöser ausschließen. Statt F1-F4 kann man auch andere Eingänge belegen. Über ein Umschaltmenü lassen sich noch Tasten sparen, wenn beide Werte mit der gleichen Taste verstellt werden können. Das sind aber Feinheiten die man machen kann, aber nicht muß! Ist ein Kompromiss zwischen Bedienfreundlichkeit, Übersichtlichkeit und Materialbedarf! Viel Spaß beim Testen! DateianhangParkplatz.zip (34 Downloads) |
Folgen Sie uns auf