29.04.2019 07:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Wird denn dann ein PKW als ein Fahrzeug erkannt oder als 2 Achsen? |
29.04.2019 08:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Hier der geänderte Programmvorschlag. Die maximale Anzahl der Plätze kann über das Display geändert werden. DateianhangParkplatz_V3.zip (81 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.05.2019 08:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Kannst du über den angezeigten Meldetext ändern. Wenn Parameterwerte über das Display geändert werden, dann müssen diese in einem Meldetext integriert sein. Wenn ein Parameterwert geändert werden soll, muss der entsprechende Meldetext angewählt werden. Ist dieser angewählt, die ESC-Taste dann solange gedrückt halten, bis die Cursormarke als schwarzer Balken im Display erscheint. Mit Cursor Rauf/Runter kann dann zwischen den Parameterfeldern ausgewählt werden, wenn mehrere vorhanden. Ist das entsprechende Feld ausgewählt, OK-Taste (beim TDE "Enter") drücken. Jetzt wandelt sich der schwarze Balken in ein blinkenkendes Kästchen. An dieser Stelle kann jetzt mit Cursor Rauf/Runter der Wert geändert werden, mit Cursor Links/Rechts die Stelle in Feld. DateianhangParkplatz_V4.zip (80 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf