07.12.2010 10:12 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo,
Für die Erstellung eines Datenbausteins gibt es einen wizard und ein Beispielprogramm. Welches Beispielprogramm hängt wiederum davon ab, welche Verbindung Du projektieren willst. Hier gucken. Der OPC - Server der Simatic NET wird sicherlich auch gehen. Vor Urzeiten habe ich mal ein Projekt mit WinAC gehabt und konnte mit dem sogenannten Computing auf Prozessvariable im der WinLC zugreifen. Kannst Du nicht einfach auf dem Rechner eine App. oder einen Dienst programmieren, der dann als Schnittstelle zum Leitsystem dient. Der Datenaustausch dann über OLE, oder DCOM oder Textdatei oder Datenbank , oder, oder.... |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 07.12.2010 10:13 |
|
07.12.2010 10:27 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung: (172) |
Zur WinAC in Verbindung mit OPC gibt es einige FAQs bzw. Beispielapplikationen. Schau mal hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21576581und hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17490972 Ich meine, du brauchst bei WinCC und WinAC überhaupt keine Kommunikationsbausteine, wenn du über OPC gehst. Ein etwas älterer Beitrag mit einer WinAC SLot und WinCC ist hier beschrieben: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6917188 |
Have Fun! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf