11.08.2010 09:54 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Gatto,
Falls WinCC flexible installiert ist, ist es vielleicht auch möglich via OPC Client auf die Prozessvariablen von WinCC flexible zuzugreifen. Ich weiss aber nicht, falls das eine CE Plattform ist, ob das da auch unterstützt wird. Das einfachste wäre, man probierst es aus.
Dann in der Ethernet Schnittstelle des MP277 eine IP Adresse + Subnetzmaske konfigurieren. Dann einen x -beliebigen PC (Im gleichen Subnetz) mit dem MP277 über cross over Kabel verbinden. Nun könnte der Projektierer der Fremdanlage oder Du versuchen mit einem OPC-Client auf die OPC Variablen von WinCC flexible zuzugreifen. Einen x-beliebigen OPC -Clients kann man als freeware downloaden. Falls das klappt und der Projekteur einen OPC-Client in seiner Umgebung integrieren kann, sparst Du dir den CP an der SPS. Für den Projektierer der Fremdanlage ist es vielleicht über OPC auch einfacher zu realisieren als über Send/Receive.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25677751 /tf/WW/de/Posts/18947 |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 11.08.2010 10:00 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf