02.08.2011 17:19 | |
Beiträge: 154 Bewertung: (17)
|
hast du in der Geräteauswahl (Extras--> Geräteauswahl)auch die 0BA4 ausgewählt? Am besten mal dein Com Port manuell auswählen, nicht automatisch! |
02.08.2011 17:22 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Meldet immer noch das selbe und der Com Port funktioniert habe ihn an einem switch getestet |
02.08.2011 18:18 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
also war zwischenzeitlich an drei Computern bei allen das gleiche! Ich verstehe das einfach nicht!? |
02.08.2011 18:21 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Anderes Logo-Kabel zum testen? Denke mal daß das Kabel defekt sein wird. |
02.08.2011 18:25 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Nee das habe ich leider nich habe auf das jetzige schon ewig gewartet |
02.08.2011 19:10 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Original-Kabel? |
02.08.2011 21:34 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Ja ist Orginal |
03.08.2011 14:43 | |
Beiträge: 154 Bewertung: (17)
|
das mit dem Modus an der LOGO! einstellen ist nur bis zur 0BA3 so. Ab 0BA4 muss man das nicht mehr machen. |
03.08.2011 15:08 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
So hab jetzt alles mögliche ausprobiert und habe beschlossen werde es zurückschicken! |
03.08.2011 15:12 | |
Beiträge: 154 Bewertung: (17)
|
das ist aber Schade. Hast du auch mal wegen anderer Software geschaut, die die Com Schnittstelle belegt? |
03.08.2011 15:23 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
ja habe keine Software die die Schnittstelle belegt |
03.08.2011 15:30 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hast du auch mal in dieser FAQ gelesen? Vll hilft diese ja... |
03.08.2011 21:02 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Haha das sind Antworten die man nich braucht! Dich müsste man gleich Sperren und bannen für son Kram!! |
04.08.2011 09:00 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Oft hilft auch ein Blick in das Info-Fenster (F4 drücken). Mit F2 wir die Logo bestimmt und es werden evtl. Probleme angezeigt. |
Folgen Sie uns auf