05.08.2008 10:05 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411) |
Hallo Eleu, ja, es gibt eine DLL Schnittstelle für C und C++ für die S7 Kommunikation. Diese Schnittstelle wird bezeichnet als SAPI S7. Die Dokumentation hierfür ist zu finden unter: SIMATIC NET S7-Programmierschnittstelle Viel Spaß beim schmökern. Viele Grüße J_Bell |
01.09.2008 14:34 | |
Beiträge: 355 Bewertung: (28) |
Als kostenfreie Alternative zu Prodave gibts natürlich auch "libnodave". Dort ist ein VB-Beispiel enthalten. |
03.09.2008 07:56 | |
Beiträge: 355 Bewertung: (28) |
Hallo, ich habe man auf meiner Festplatte gegoogled und ein Beispiel gefunden, das ich aber selbst mangels VB6 noch nicht testen konnte. Siehe Anhang! Gruß moeins DateianhangBeispielVB6.zip (233 Downloads) |
03.09.2008 10:36 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo moeins,
mit dem Beispielprogramm via Test-SPS (CPU315-2 DP) über MPI aufgebaut.
Schaltfläche "SPS verb". Das Ergebnis ist die Meldung "Fehler beim Verbinden" (Siehe Anhang) Im Direktfenster von Visual Basic 6 wird die Meldung "res= 4 no message defined!" angezeigt.
Ist das richtig ? (Betriebssystem vom FieldPG: WinXP)
Eleu DateianhangLibnodave_nix_Verbindung.zip (174 Downloads) |
03.09.2008 10:47 | |
Beiträge: 355 Bewertung: (28) |
Hallo Eleu, ich habe keine Ahnung woran es liegt, bin leider im Moment auch nicht mehr in der Thematik drin. Aber in diesem Forum gibts vielleicht Antworten dazu : www.sps-forum.de/forumdisplay.php?f=25 Angefügt ist noch ein Beispielprogramm welches ich gefunden habe. Gruß moeins Dateianhangvbbsp.zip (168 Downloads) |
Folgen Sie uns auf