08.05.2018 10:18 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (216) |
Hallo Christoph, ich komme nicht aus der Classic bzw. TIA Welt, daher kenne ich mich jetzt nicht mit den Funktionen PUT und GET aus. Ich meine mich zu erinnern, dass diese sind für den Datenaustausch zwischen CPUs waren. In PCS 7 ist es nicht nötig irgendwelche Bausteine zur Kommunikation zwischen den CPUs zu nutzen. Die Kommunikationsverbindungen werden in NetPro angelegt. Generell kann ich nur empfehlen, dass jeder das Kompendium Teil A an schauen sollte. Da dies alle relevanten Einstellung in PCS 7 behandelt und eine Schritt für Schritt Anleitung bietet um die ersten Projekt in PCS 7 am laufen zu bekommen. Gruß |
09.05.2018 09:42 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (1) |
ich werde das mal anschauen, aber leider wird Partner CPU (400 CPU) mit Step 7 programmiert. Danke Christoph |
Folgen Sie uns auf