20.01.2016 12:42 | |
Beigetreten: 27.05.2014 Letzter Bes: 03.11.2023 Beiträge: 81 Bewertung: (11) |
Hi Schufri, ich habe persönlich noch nie davon gehört, dass PCS 7 eine Vorlage geschweige denn eine fertige Lösung in Form einer Bibliothek/Addon für Kraftwerke hätte. Grüße, |
10.02.2016 13:32 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 22.04.2024 Beiträge: 760 Bewertung: (190)
|
Die PCS 7 Advanced Process Library ist sehr umfangreich. Ergänzt wird sie durch die Industry Library (IL). Diese beiden Bibliotheken bieten eine sehr große Vielfalt an Funktionsbausteinen. Es wird empfholen diese beiden Bibliotheken zu verwenden. Dies hat den Vorteil, dass man stehts ohne Probleme hochrüsten kann und keine selbsgeschriebenen Bausteine anpassen muss. |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
26.09.2017 15:14 | |
Beigetreten: 27.07.2013 Letzter Bes: 06.02.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Es gibt von der Firma "SAR Elektronic GmbH" eine Kraftwersbibliothek (PPL) die gemeinsam mit E.ON entsprechend der VGB Vorgaben entwickelt wurde www.ppl.biz |
27.09.2017 08:53 | |
Beigetreten: 08.04.2016 Letzter Bes: 13.02.2024 Beiträge: 133 Bewertung: (45) |
Zwar nicht PCS 7, aber für Kraftwerke speziell gibt es auch das SPPA-T3000 Leittechniksystem von Siemens: https://www.energy.siemens.com/hq/de/automatisierung/stromerzeugung/sppa-t3000.htm |
Zuletzt bearbeitet von: 51N3P am: 27.09.2017 08:53:59Kind regards |
|
Folgen Sie uns auf