Industry Online Support
Technical Forum
19.09.2012 10:04 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 760 Bewertung: (190) |
Hallo, eine frei downloadbare Testversion ist in dem Sinne nicht verfügbar. Die Software PCS 7 an sich ist "kostenlos", man zahlt nur für die benötigten Lizenzen. Installiert man PCS 7, so kann man im Installations-Menü den Trail Mode (ganz nach unten scrollen) aktivieren. Dieser Mode schaltet die PCS 7Tesversion für 14 Tage frei. Allerdings steht im Testmodus nur dasEngineering zur Verfügung und die Anzahl der Prozessobjekte (POs)ist auf 250 begrenzt. Ist man im Besitz einer PCS 7 DVD kann man diese auf beliebig vielen Rechnern installieren und auch auf jedem Rechner den Trial Mode (Tesmodus) aktivieren! Die Softwware PCS 7 an sich kann man durch einen Siemens Vertriebspartner erwerben. Diese nennt sich "Multimedia Package" und kostet für Verpackung, Versandund Verwaltung 60 € (deshalb auch oben "kostenlos"). Man kann sich auch einfach die PCS 7 Installations DVD von einem Kollegen geben lassen, installiert diese und nutzt die Triallizenz. Studenten, Unis und Schulen empfehle ich, sich an die nächste Siemens Niederlassung zu wenden und Interesse zu bekunden. |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 19.09.2012 10:10Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 19.09.2012 10:06SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
19.09.2012 10:36 | |
Beigetreten: 22.09.2011 Letzter Bes: 24.01.2024 Beiträge: 37 Bewertung: (0) |
Hallo Thunderstorm, alles klar. Danke für die rasche Antwort! |
Folgen Sie uns auf