27.06.2019 16:08 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (216) |
Hallo AutoGen_1096442, warum willst du den bei der Hochrüstung eine alte Bibliothek verwenden? Zu einem ist die Bibliotheksversion laut Kompatibilitäts-Tool nicht freigegeben, was dazu führt das Siemens bei Fehler oder Problem keinen Support gibt. Zwar sollte die Version mit der PCS 7 Version kompatibel sein, aber Gewährleistung gibt dir dafür keinen. Wenn du doch die alte Version verwenden willst, dann tippe ich darauf, dass du bei der Installation von PCS 7 V9.0 SP1 schon die Basis Library installiert hast und deswegen keine ältere Version mehr installieren kannst. Gruß |
Folgen Sie uns auf