04.02.2012 13:10 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176)
|
Hi Meine Empfehlung: Festplatte ausbauen und Image machen. Gruß Karl |
Karl |
|
06.02.2012 13:12 | |
Beigetreten: 23.02.2007 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 11 Bewertung: (4) |
BIOS der PCU 50 V1 unterstützt booten von demUSB Bootstick NICHT! Problem 1 Fehler kann behoben werden in dem man den Restore an dem IDE Controller der PCUdurchführt, zum Beispiel übers Netzwerk. Problem 2 - Ghost Backup/Restoreder kompletten Platte übers Netzwerk. Zum Booten: PXE- oderDiskette-, oder CD-Boot mit Bart's Network Boot Disk http://www.nu2.nu/bootdisk/network/makedisk/. - alternativ C- ,E- ,F-Partitionen lokal, dann im Service Mode auf ein Netzlaufwerk ablegen. Nur für Bastler: |
Zuletzt bearbeitet von: Viktoro am: 13.02.2012 11:26Ein Werkzeug ist dann erfolgreich, wenn damit Dinge getan werden, an die sein Urheber nie gedacht hatte! |
|
Folgen Sie uns auf