10.05.2012 12:22 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Ach ich hat noch Zeit hier zwei Tools: http://www.wintotal.de/artikel/artikel-2007/91.htmlRobocopy http://www.iometer.org/IOmeter damit könntest du den Durchsatz mal messen. Generell gilt je billiger die NAS desto schlechter der Durchsatz und bei vielen Dateiezugriffen wird es dann schnell sehr langsam! |
~(‾▿‾)~ |
|
11.05.2012 08:14 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
NDAS Infos: http://de.wikipedia.org/wiki/Network_Direct_Attached_Storage NDAS ist allerdings an anderer Stelle durchaus nicht nur gelobt worden. Als problematisch bezeichnet wurde gerade die Tatsache, das hier nicht TCP/IP eingesetzt wird. Das bedeutet, wenn der Treiber nicht funktioniert, geht nichts. Man liefert sich einem Treiber total aus. |
Zuletzt bearbeitet von: Fireblade9977 am: 11.05.2012 08:15Zuletzt bearbeitet von: Fireblade9977 am: 11.05.2012 08:14 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
11.05.2012 11:07 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Evtl. wäre ja auch eineiSCSI Lösung sinnvoll http://www.storitback.de/index.html?/service/iscsi.html Generell kommt es halt immer auf die Art der Anwendung und die Zugriffsweise an. und wer Zeit zu lesen hat (wenn auch etwas mit Produktwerbung in eigener Sache, aber dennoch ein guter Überblick) http://ftp.maxdata.de/MAXDATA_Storage/Disk_Based_Storage/Archive/Others/Technical_Trainings/Technologievergleich_DAS_NAS_SAN_ISCSI.pdf |
Zuletzt bearbeitet von: Servicetechniker am: 11.05.2012 11:13~(‾▿‾)~ |
|
12.06.2012 10:03 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hallo, erstmal danke für die Rückantwort! Hier noch eine Erklärung weshalb iSCSI schneller ist als eine Freigabe: http://www.administrator.de/NAS_%C3%BCber_iSCSI_oder_LAN_einbinden.html Das mit dem Multiprojekt dürfte daran liegen, dass Multiprojekte ja normalerweise auf einem Netzlaufwerk liegen und iSCSI als lokale Platte erkannt wird?!? Bin mir da aber nicht gänzlich sicher! MfG, Servicetechniker! |
~(‾▿‾)~ |
|
13.06.2012 08:25 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hi, für diejenigen, die das mit iSCSI mal ausprobieren wollen: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=18986 Der Link für XP zum iSCSI Einbinden in Windows XP! CU! |
~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf