18.09.2019 11:45 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Milan, ich hab so ein Pg 685. mit Software. Es Schein aber hier auch einen Defekt zu geben der Bildschirm zeigtimmer disk an . Wie kann da die Pufferbatterie getauscht werden? Und wie öffne ich den Kasten? Wollte ne s5 100u in Betrieb nehmen so als historisches Projekt...... mfg Ingo ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/18/2019 12:19:09Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.12.2020 08:41 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo sattrek, bei so einem PG ist es schwierig, noch Informationen aufzutreiben. Das unten beigefügte Link führt zu dem Handbuch des Programmiergeätes PG670. Vielleicht hilft Ihnen das ein wenig weiter. Unter Kapitel 3.1.3 ist beschrieben, wie man den Batteriewechsel durchführt. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/23842472 Mit freundlichem Gruß |
11.12.2020 09:37 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
Hallo, auf der Rückseite sind 2 Batteriefächer. gruß rlw |
Zuletzt bearbeitet von: rlw am: 12/11/2020 09:41:03 |
|
11.12.2020 09:44 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
Hallo, so. gruß rlw |
Folgen Sie uns auf