24.06.2017 12:54 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Hallo Kottemann, mit einem Analogverstärker kommst du beim Jumo Messumformer nicht zum Ziel, da werden zwei weitere arithmetische Anweisungen benötigt. In der Jumo-Bedienungsanleitung ist eine mathematische Formel enthalten, die man für die Logo etwas optimieren muss, da sie nur ganze Zahlen verarbeitet. Im Anhang ist ein Logo-Programm gezippt, es zeigt den PH-Wert mit 2 Dezimalstellen an, als Analogeingang ist AI1 voreingestellt. M.f.G. Scorp DateianhangPH-Wert1.zip (113 Downloads) |
Folgen Sie uns auf