Industry Online Support
Technical Forum
08.02.2011 12:25 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, nur noch Probleme zu lösen: als Anhang habe ein kleine Test Programm geschrieben der Funktioniert nicht wie es sein Sollte. Könntet Ihr mal schauen wo ran das liegt? DateianhangPI-PWM Regelung#1.zip (94 Downloads) |
08.02.2011 13:44 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Also ich will mit ein Potentiometer ist Wert zwischen 0-100ºC vorgeben (0-10V). Die angeschlossene PT100 über ein Umsetzer gibt eine Spannung 0-10V für 0-150ºC ab. Der Regler soll gegen die IST-SOLL unterschiede Schnell reagieren und Sollwert stabil halten. Nach dem Änderungen trotz mit alle gutem wille macht es nicht wie es sein sollte. Ich gehe mit dem Ist wert höhe als der Sollwert und er macht es immer wieder An und Aus also regelt aber was..... Angehängte Datei mal ändern Bitte... Faruk
DateianhangPI-PWM Regelung#1.zip (120 Downloads) |
Folgen Sie uns auf