25.10.2016 21:51 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, danke erstmal für die Hilfe beim letzten mal, war echt super! Nicht nur, dass mir überhaupt geholfen wurde... sondern auch wie schnell und treffsicher!! Jetzt habe ich ein neues Anliegen. Im Anhang befindet sich ein Programm, in dem ein PI-Regler 2 Dampfbefeuchter mit einem 0-10V Ausgangssignal ansteuert. Also z.B. Reglerausgang 6V enspricht 6V Dampfbefeuchter 1 und 6V Dampfbefeuchter 2. Das Problem ist jetzt, dass viel zu stark eingedampft wird, deswegen hätte ich das gerne geändert, in eine Sequenz, in der mit dem 0-10V Reglerausgang erst der eine Dampfbefeuchter mit 0-10V und dann der andere mit 0-10V sequentiell angesteuert wird. Das soll dann folgendermaßen aussehen... wie oben z.B. 6V Reglerausgang (=60% von 10V-Sequenzbereich) würden dann bedeuten, 100% bzw. 10V auf den Dampfbefeuchter1 (=50% meiner Sequenz) und 2V auf den Dampfbefeuchter2 (=entspricht 10%) Schwer zu schreiben aber vielleicht kann jemand meinen Gedanken folgen... sonst zeichne ich ein Diagramm... der Knaller wäre jetzt noch, wenn nicht immer ein Dampfbefeuchter in der Sequenz fix zuerst angesteuert wird sondern die Befeuchter sich wöchentlich abwechseln würden :-) Danke im Voraus! DateianhangRegelung-Sequenz-Dampfbefeuchter.zip (31 Downloads) |
25.10.2016 22:28 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
hier im Anhang ein Diagramm :-) |
26.10.2016 06:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32893 Bewertung: (4066)
|
Ah, du willst die 100% des aufteilen. 0,0 - 50,0 % des Reglers = 0 - 100,0 % Dampfbefeuchter 1. 50,1 - 100,0 % des Reglers = 0 - 100,0 % Dampfbefeuchter 2. Deine Umstellung der Verstärkung und der Parameter anderer, dazu gehöriger Blöcke bringt dir ganz nichts, außer das du eine weitere Nachkommastelle anzeigst. Diese zweite Nachkommastelle zeigt dir aber immer 0 an, ist also nur Optik und erhöht weder echte Auflösung, noch die Genauigkeit. DateianhangRegelung-Sequenz-Dampfbefeuchter_V2.zip (59 Downloads) |
26.10.2016 07:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32893 Bewertung: (4066)
|
Und hier noch die Version mit dem Sahnehäubchen, der wöchentlichen Umschaltung.
DateianhangRegelung-Sequenz-Dampfbefeuchter_V3.zip (50 Downloads) |
26.10.2016 16:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32893 Bewertung: (4066)
|
Dann hast du nicht richtig getestet, genau das macht das Programm. |
26.10.2016 17:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32893 Bewertung: (4066)
|
Ich muss mich entschuldigen, du hast Recht. Korrigierte Version im Anhang. DateianhangRegelung-Sequenz-Dampfbefeuchter_V4.zip (32 Downloads) |
Folgen Sie uns auf