Industry Online Support
Technical Forum
24.11.2016 15:34 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Der Gedanke ist gut, aber ich glaube, dass mir dazu die Zeit fehlt. Vllt. werde ich es versuchen, wenn die Anlage Forschungsfrei ist.
|
24.11.2016 17:37 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal ein grober Lösungsvorschlag! Über die beiden Analogeingänge werden Soll und Istwert erfasst. Der Sollwert kann dabei auch auf anderem weg zur Verfügung gestellt werden. Der Analogkomperator vergleicht die beiden Werte und gibt eine Differenz aus. Diese wird im oberen Plan einem Impulsgeber zugeführt. Damit wird die Impulslänge bestimmt. Die Pausenlänge ist fest eingestellt. Im unteren Plan wird die Differenz über einen Analog-Mux einem PWM-Baustein zugeführt. Entsprechend der eingestellten Zeitbasis erzeugt dieser abhängige Impulse mit gleitender Pausen und Taktzeit. DateianhangRegler Eigenbau.zip (29 Downloads) |
Folgen Sie uns auf