Industry Online Support
Technical Forum
24.01.2010 08:15 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen Möchte gerne eine Bodenheizung mit einem PI Regler regeln. Der Grundsollwert soll 20°c sein, mit den Cursortasten möchte ich gerne den Sollwert verändern können, aber max. +/- 2 Kelvin. Im Anhnag ist die Steuerung die ich bis jezt gemacht habe, kann aber nicht damit die Sollwertveränderung um die 2 Kelvin verändern. Könnt Ihr mir bitte mit dieser Steuerung helfen oder eine andere Möglichkeit auf dieser Weise präsentieren. Ich will nicht über eine Analoge Eingang 0-10V dies realiseren! Vielen Dank für Euro Hilfe PT Oeiras DateianhangTest_Sollwertveränderung.zip (138 Downloads) |
24.01.2010 10:17 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo PToeiras, hab mal Deine Schaltung verändert. Was für eine FBHZ hast Du? Gruß Tom DateianhangLogo.zip (124 Downloads) |
24.01.2010 11:39 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Hallo PToeiras Habe dir mal meine Schaltung zur Sollwerteinstellung angehängt, dort mußt du nur noch was du benötigst herauslesen. Ich hoffe du kmmst damit klar. DateianhangSolwerteinstellung.zip (164 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: wafter am: 24.01.2010 11:40 |
|
24.01.2010 12:25 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo PToeiras, hab Deine Schaltung auf 0,25° Schritte umgestellt. Ich denke für eine FBHZ sind kleinere schritte besser (regle meine mit 0,1°, allerdings mit PT1000 Modul). @ Wafter Nette Schaltung! Klasse finde ich das automatische Hochzählen der Solltemp. Gruß Tom DateianhangLogo.zip (187 Downloads) |
24.01.2010 15:04 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Tom Vielen vielen Dank, es funktioniert genau so wie ich wollte Einen schönen Tag und Gruss PT oeiras |
Folgen Sie uns auf