Industry Online Support
Technical Forum
08.01.2014 09:52 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen. Ich möchte mit meine LOGO Ba07 eine temperaturgeführte Regelung realisieren. Die Regelung funktioniert allerdings nicht so wie gewünscht und ich finde meinen Fehler nicht. Vielleicht kann mir ja jemand behilflich sein, ich habe den entsprechenden Programmauszug in den Anhang gelegt. Die Regelung soll folgendermaßen funktionieren: Der Analogeingang wird mit einem PT100-Sensor zur Messung einer Temperatur ausgestattet. Der PI-Regler soll dann den analogen Ausgang von 0-10V in Abhängigkeit der Eingangstemperatur fahren. Der SOllwert der Regelung liegt bei 50°C. Wird der Sollwert unterschritten, soll die Spannung am Ausgang steigen (also positive Richtung). Ich habe jetzt folgendes Problem: Wenn ich über den Analogeingang in der SImulation 50 einstelle, also den Sollwert, regelt der PI-Regler die Ausgangsspannung immer weiter hoch. Wenn Istwert=Sollwert sollte ja normalerweise keine weitere Regleranpassung erfolgen. Was mache ich falsch? Danke und Gruß, Michael DateianhangPI-Regler.zip (222 Downloads) |
08.01.2014 09:54 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hier noch ein Screenshot. Man sieht, dass Istwert (blaue Kurve) = Sollwert (grüne Kurve) und trotrzdem steigt der Ausgang (rote Kurve) immer weiter an... |
08.01.2014 22:20 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Stell den Parametersatz auf Benutzerdeffiniert und spiel mal mit den Werten! |
Folgen Sie uns auf