07.09.2006 15:42 | |
Beigetreten: 20.01.2006 Letzter Bes: 16.08.2018 Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hallo Sonik, also ein spezielles Tool dafür kenne ich nicht. Du möchtest so eine Art "PID Auto-Tuning" wie inMicroWin (falls bekannt), oder? Auf der Seite mit den Anwendungsbeispielen ist evtl. das Bsp. "Regelung mittels PWM" für Dich hilfreich. Meinst Du wirklich, dass es so zeitaufwendig wird? mfG Fux |
20.09.2006 16:08 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Ich hab schon alles auf der Logo aufgebaut und denke auch das es irgendwie gehen wird, aber ich sollte für die nächsten anlagen die S7-200 überlegen. Trotzdem denke ich sollte es irgendwie eine Möglichkeit geben das Protokoll zur Logo-Kommunikation zu bekommen. Die Fa.Insys hat ja auch eine Software zum auslesen der einzellnen Zustände, oder ist das eine Sonderlizenz von Siemens? http://www.insys-tec.de |
Folgen Sie uns auf