06.02.2022 16:57 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 1975 Bewertung:
|
Hallo, ich gehe einmal davon aus, dass Du eine 1500er Steuerung nutzt. Bei der Plausibilität kannst Du folgende Möglichkeiten nutzen: Beides kannst Du mit dem Baustein LGF_IsValueInRange oder LGF_IsValueInLimits aus der Bibliothek mit generellen Funktionen (LGF) für SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) und SIMATIC S7-1200 / S7-1500 prüfen. Du musst "nur" vorher die Limits berechnen. Beim Gradienten kannst Du folgendes machen (Vorschlag): Temperaturvergleiche macht man bei sensiblen Prozessen, wo der Ausfall/Fehler einer Messstelle sehr große Schäden bringt. Solche Überwachungen werden auch bei großen Prozessräumen zwecks Prüfung der Wärmeverteilung vorgenommen. Den Gradienten berechnet man um Teile z.B. nicht zu schnell aufzuheizen - z. B: Verzug der Teile. Ich hoffe das beantwortet erste Fragen. Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
09.02.2022 14:46 | |
Beigetreten: 16.04.2021 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hi,
|
Folgen Sie uns auf