12.04.2012 09:01 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo mathias_mm, wir bauen auch Maschinen für die großen Automobilhersteller. Diese haben in der Regel immer eine HMI-Advanced-Oberfläche mit HMIPRO. Über HMIPro kannst du den Meldebereich einstellen, also welcher DB und welche Datenworte. Ebenso kannst Du auch einstellen, was Störungen und Meldungen sind. Siehe beiliegnder Bildschirmausdruck von HMIPRO. Grüße Billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
16.04.2012 14:23 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, danke für die ganzen Infos. Ist es den möglich die HMIPRO Meldungen auf einer HMI-Advanced anzeigen zu lassen?
|
16.05.2012 11:23 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
hallo mathias_mm, vielleicht hilft es, wenn du in den Voreinstellungen den Haken setzt bei "... .ini nie ganz neu aufbauen". s.Screenshot Gruß BillHearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf